This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:Win 10中的 GUI 软件

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921890/tlv320aic3104-gui-software-in-win-10

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

我想确认 Windows 10的 GUI 软件是否有任何更新? 或者、是否有任何关于在 Win10上使用3104 GUI 的指导?

可以使用管理模式安装该软件,但无法识别 USB。

Win10版本如下所示。

Microsoft Windows [版本10.0.18363.900]

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    未来有计划推出新的 GUI、但遗憾的是、没有发布时间表。 同时、请按照以下步骤查看是否可以正确安装当前 GUI 的驱动程序。  

    ===================================================================================================================================

    请右键单击 setup.exe 文件并选择"兼容性故障排除"

    您还需要在 EVM 产品文件夹 (位于软件部分)上下载 Windows Vista 和 Windows7驱动程序

    驱动程序文件夹包含两个文件:

    1. USB-MODEVM_Vista&7.in

    USB-MODEVM_WDM.inf

    安装这些文件的说明:

    USB-MODEVM_Vista&7.in安装:  
     要将此文件的内容应用于系统的设置、请右键单击
     然后选择"安装"。 如果器件在这之前插入了电源
     文件已安装、则需要从"未知"中删除设备
     设备"类的信息。

    ----------------------------------------------------

    USB-MODEVM_WDM.inf 安装:

    要将此文件的内容应用于系统设置,请复制此文件
     到%SystemRoot%\inf 并重新引导计算机。 电流量
    在复制此文件之前安装、需要删除器件
    从 Windows 设备管理器中的“未知设备”类。

    ===================================================================================================================================

    这些驱动程序是为 Windows 7和 Vista 设计的,对于 Windows 10 ,您需要禁用签名确认。  

    此致、

    Aaron