This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255输出功率改进

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903238/tpa3255-tpa3255-output-power-improvement

器件型号:TPA3255

您好!

TPA3255可以在 2 Ω PBTL 配置下输出600W 单声道功率、如果我们的客户需要 使用两个 TPA3255实现1200W 输出功率、 是否可行?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    应该可以这样做。 请确保使用后置滤波器 PBTL、并且不同器件之间的输入端没有相移。  

    BTW、要在每个器件上运行600W、需要非常小心地处理散热问题。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam,

    非常感谢您的回复。

    如果可以实现1200W 输出、两个 TPA3255并行? 我们是否有任何参考电路?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为还可以、但我们没有这方面的参考设计。

    此致、

    Sam