This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:关于将 TLV320ADC3140配置为音频总线主控

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904091/tlv320adc3140-regarding-configuring-tlv320adc3140-as-audio-bus-master

器件型号:TLV320ADC3140

你好。 团队

我正在努力将 TLV320ADC3140配置为音频总线主设备。

我想使用该功能模式。 (在启用内部 PLL 的情况下自动生成时钟)

对于我的电路板、24.576MHz OSC4连接到用于 MCLK 的 GPIO1

IN1P_GPI1将用于 D-MIC 数据、INIP_GPO1将用于 D-MIC 时钟。

总之、当我仅检查基于24.576MHz MCLK 的 D-MIC 时钟的 BCLK/FSYNC/INIP_GPO1时、看不到任何信号发出。

您能否告诉我将 TLV320ADC3140配置为音频总线主控时缺少什么?

这是我的寄存器值。

===================================================================================

root@euto-v9:~# i2cdump -f -y 7 0x4c         
未指定大小(使用字节数据访问)
       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  b  c  d  e  f   0123456789abcdef
00:00 00 00 81 00 05 00 70 00 00 00 00 01 02 03 04   。。。。。。。。。。。。。。。。
10:05 06 07 80 48 ff 10 04 20 02 08 00 02 40   ???H?? ?????@
20:00 a0 40 40 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 00   。?@@… D..
30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 C9 80   …… ?。 ??
40:00 00 00 00 C9 80 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00   ...??????????????。
50:00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 00   00 ..??????????????
60:00 C9 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 7b 00   00………………………………………………… ?@
70:E7 00 00 00 00 00 c0 00 00 ff 00 ff 8c 79 00   ?.. ?。 是的。
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

===================================================================================

谢谢你。

Kyungwon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyungwon、  

    如果您的时钟为24.576Mhz、寄存器0x13应为0x87。

    您是否正在使用 EVM? 如果是、如何连接 MCLK?  请注意、默认情况下、MCLK 不会从 AC-MB 的 J7连接到 GPIO0。  如果您希望发生这种情况、必须从 ADCx140EVM 的背面移除 R2、并且必须组装 R3。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve Wilson 先生

    不、我不使用 EVM。

    实际上、我现在正在使用我自己的板。

    昨天、我意识到我没有正确控制 IN_CH_EN/PWR_CFG。

    现在、我能够使用示波器看到 BCLK/FSYNC。

    但我仍在想知道为何无法通过 IN1m_GPO1/IN2M_GPO2看到任何 PDMCLK

    在我的电路板中、 IN1m_GPO1/IN2M_GPO2连接到每个 D-MIC 的时钟。

    这是我的 i2c 转储数据。

    root@euto-v9:~# i2cdump -f -y 7 0x4c
    未指定大小(使用字节数据访问)
           0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  b  c  d  e  f   0123456789abcdef
    00:00 00 00 81 00 05 00 40 00 00 00 00 01 02 03 04   ………@……???
    10:05 06 07 87 42 10 04 20 02 08 00 02 41   ???BB?? ?????a
    20:00 a0 40 40 00 00 00 00 00 00 00 45 00 00 00   00@@… e.。
    30:00 00 00 00 ff 00 00 00 00 40 00 40 00 C9 80   .................................. @……@……?
    40:00 40 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00   。@…………………………………………………………………………………………………………
    50:00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 00 00 00   00 ..??????????????
    60:00 C9 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 7b 00   00………………………………………………… ?@
    70:E7 00 00 ff e0 ff e0 00 00 ff 00 ff 8c 93 00   ?????。。 ???
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

    如果您不介意、您能告诉我我需要检查哪些内容吗?

    谢谢你。

    Kyungwon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve Wilson 先生

    这是我错过的配置。

    现在、我也可以看到 PDMCLK。

    感谢您的支持。

    我对此表示赞赏。

    Kyungwon