This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 功率耗散与输出电容器

Guru**** 2562500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921755/tas5805m-tas5805m-power-dissipation-vs-output-capacitor

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

  为什么输出电容器减小时 TAS5805的功率耗散会增加? 谢谢。

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    请参阅以下应用手册中的电容设计注意事项。

    简单地说、较小的 C 会导致较高的截止频率、从而在频带中实现更多谐波和纹波。 如果您监控流经电感器的电流、您会发现纹波和 RMS 更大。

    e2e.ti.com/.../slaa701a_2D00_Class-D-LC-Filter-Design.pdf

    BR、

    Alix Wan。