This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:如何连接 VM 表

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921614/tas3251-how-to-connect-vm-meter

器件型号:TAS3251

您好,

 我‘d 确认 TAS3151的 DAC 输出是否可以连接 VM 表? 请参阅以下原理图、如果没有、如何连接 VM 表?  

非常感谢。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉,它不是 VM 仪表,它应该是 VU 仪表,VU 仪表的规格是 650欧姆,500uA,-20dB ~ 3dB 尖头。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该可以。 我没有发现任何问题。

    谢谢!

    此致、

    Sam