主题中讨论的其他器件:TAS6424
您好!
在处理客户项目时、在 PBTL 模式下使用 TAS6424、一切或多或少都正常工作。 除了 CH1和2以及 CH3和4是相同的、不能单独获得 L 和 R。
我一直在本论坛上阅读有关 SDIN1和 SDIN2的所有博文、分别或一起阅读、或将 SDIN2接地... 没有什么清楚的。 对我来说什么都不起作用。
我们只有一个 I2S 数据信号、因此需要同时访问 SDIN1和 SDIN2路径。 如何在 I2S 和 PBTL 模式下分别获得左侧和右侧通道? 请任何人提供帮助吗?
谢谢!
奥里奥尔