This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:如何根据规格计算功耗?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921421/tlv320aic3110-how-to-calculate-power-consumption-from-the-spec

器件型号:TLV320AIC3110

  ℃℃、℃Tj (max)=105 μ F 和 Ta=85 μ F、Rθja =32.7 μ W/W、 Rθja℃=23.3 μ A/W

我们可以使用 Tj = Ta+Θja * P 来计算功耗吗?   Tj (max)为105 μ A 时、Ta =℃℃μ A?

换句话说、该图中的哪个公式是正确的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    功率耗散取决于电压和负载、首先计算出这些值、然后再计算返回值、以查看是否会超过在 Ta (预期工作环境)下运行的 Tj (结温)。  这样做是为了查看您是否需要额外的气流或一些外部散热器来在器件过热之前从器件中散发热量。

    此致、

    Aaron