This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:将 TLV320AIC3007连接到4 Ω 扬声器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921482/tlv320aic3007-connect-tlv320aic3007-to-4-ohm-speaker

器件型号:TLV320AIC3007

是否可以将 TLV320AIC3007连接到4 Ω 扬声器? 如果我这么做、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    数据表指出、扬声器输出额定值为8 Ω 扬声器。 我们无法预测连接4欧姆扬声器时的行为、但它可能会导致过热、并可能使扬声器输出上的短路检测跳闸。  

    此致、

    Aaron