This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:@ 384kHz 的规格是什么:频率响应等?

Guru**** 1963265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8822, DAC11001A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903350/pcm5242-what-are-the-specifications-384khz-frequency-response-etc

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件:DAC8822DAC11001A

对于该器件(以及产品系列中的任何其他384kHz DAC)、当运行@ 384kHz 时的规格是什么?

数据表似乎没有涵盖这种情况。 我想知道当内插滤波器被旁路时、规格是什么。

我提出的原因是、我需要一个可运行@ 372kHz 且通带为100kHz 的"音频质量" DAC。 我想知道这款或任何其他支持384kHz 采样率的音频 DAC 是否可以实现这一点。

192kHz DAC 会使我达到~86kHz、具体取决于 DAC。 但我确实需要该额外带宽、输出至100kHz。

我是不是在问错树、那么、看看这些音频 DAC 呢? 如果是、有人可以推荐非音频、"音频质量" DAC 来实现这一目标吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    PCM5xxx 器件实际上使用内插器将 Δ-Σ 调制器的任何输入乘以约384ksps。  如果使用384ksps (48kHz×8)或 352.8kHz (44.1kHz×8)、则会绕过内部内插器。  您应该能够实现该带宽。  如果您特别想要使用372ksps 或其他一些非音频时钟、则需要手动配置时钟树以使其兼容。  如果您在可接受的 MCLK 频率(64或128×372kHz)下使用372kHz、则我怀疑时钟树会正确地自动配置。   

    您可以考虑我们的精密 MDAC (DAC8822)或 DAC11001A、您应该能够使用这些器件实现100kHz 的频率。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    MCLK 将是373kHz 字时钟的64倍、是(全部同步)。

    在将内插滤波器旁路的情况下使用 PCM5xxx 时、是否还有其他注意事项、例如带外噪声或类似事项?

    是否有适用于其@ 384kHz 工作频率的规格?

    数据是 I2S 格式(希望不必将其转换为其他格式)、因此 DAC8822不太适合。 DAC110011A 看起来很有趣、但它比任何音频 DAC 都要昂贵得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在384kHz 频率下、您可以获得与其他采样率相同的动态性能。  实际上、即使采样率较低、DSM 也始终以384kHz 的频率运行、因此这就是您会看到的行为。

    谢谢、

    Paul

x 出现错误。请重试或与管理员联系。