This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:数字 IO 引脚的下拉电阻

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904245/tas2770-pull-down-resistance-for-digital-io-pin

器件型号:TAS2770

尊敬的关注:

在 TAS2770中、 数字 IO 引脚有下拉电阻、即数据表中提到的18K。

IRQZ 和 SDZ 引脚为有源开漏、然后如何下拉至 GND。

请查看下图以了解详情。

此致、

Shubham jagtap

9970578105

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    无需 IRQZ 和 SDZ 上拉或下拉电阻器。 IRQZ 具有一个到 IOVDD 的可选内部20k 上拉电阻器、用户可以在他更喜欢外部上拉电阻器的情况下将其禁用。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.