请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 主题中讨论的其他器件:TAS5805
大家好、
我的客户正在为下一代寻找新的音频放大器。 请咨询您、我们的 TAS5805是否可以实现以下规格。 8个频带内置 EQ
不确定 BQ 是否表示数据表中所示的 BQ 值。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.