This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140EVM 光绘文件? 将散热过孔直接连接到 GND?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC6140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903850/tlv320adc6140-tlv320adc6140evm-gerber-files-connect-thermal-via-directly-to-gnd

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件:ADC6140EVM-PDK

您好!  

 在 ADC6140EVM-PDK 用户指南中、我注意到没有光绘文件。 大多数其他产品都具有这种功能。 我将检查如何处理散热过孔。  

数据表显示、"将器件正下方的区域视为器件的中央接地区域、并且所有器件接地都必须直接连接到该区域。"  

因此、对于该器件、我们是否仍应遵循其他器件建议的接地层隔离? 这是我所做的。 我已使用 SHDNZ 布线将背接地层剪成两个部分。 我还使用了其他迹线来分离模拟和接地。 它们在电路板的远端重新连接、因此模拟接地与数字接地是分离的。 似乎是最佳做法...  

我的问题是-接地层连接到背板中的散热焊盘的方式是否正常? 通过这种方式、器件接地至 DGND... AGND 仍然沿着器件的边缘连接到 DGND -以有望最大限度地减少与数字接地的串扰。  

这是否都起作用? 热过孔和接地平面是否合理?

此外、我还有关于另一个主题的一些问题。 很抱歉让人头疼! 我正努力设计这个东西... 感谢您在本主题和另一主题上的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    它在我们的一个待办事项上、有一点可以使 Gerber 文件联机。  感谢您的微糖、给我们一两周时间、我们将把它们推向上。  直到那时、我将对您进行 PM、并直接将其发送给您。

    关于数据表中的布局问题、如果您要拆分 AGND 和 DGND 平面、它们仍然需要电气地短接在一起、而这种短接需要在非常靠近器件的位置发生。  这通常通过在电源板上将两个平面连接在一起来实现。  我认为这是您的设计所发生的事情、但很难确切地确认这是如何实现的。  

    散热过孔看起来基本上是合适的、但它们稍微靠近焊盘的边缘。  有关9个过孔的位置和放置的确切说明、请参见数据表第125页。