This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2563:如何验证偏移和热保护功能是否正常?

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921335/faq-tas2563-how-can-i-verify-the-excursion-and-thermal-protections-are-function-properly

器件型号:TAS2563

通过实际收听一些音乐和语音曲目来验证保护算法非常重要。 要开始验证、用户可以选择 PPC3器件主页底部功能区中的验证按钮。

在此验证过程中、用户可以检查估算的偏移和温度、使用激光测量偏移、比较估算和测量结果以验证估算算法的精度、可视化音频波形、以及倾听错误调优可能产生的任何负伪影或意外伪影。  

下图是偏移保护算法正常工作的示例。 您可以看到、激光测量的实际偏移在安全工作区域内受到限制 、与由智能放大器保护算法控制的估算偏移波形紧密对齐。

要开始验证过程、请在通过设备播放音频内容时选择窗口顶部的录制(开始/停止)按钮。

有关扬声器保护算法的更多详细说明和说明、请参阅 《智能放大器调优指南》和 《SmartPA 扬声器保护算法》