This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2563:组件选择入门指南

Guru**** 2823425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921333/faq-tas2563-component-selection-start-guide

器件型号:TAS2563

以下原理图是 TAS2563智能放大器器件的典型应用、以及在规划音频设计中的智能放大器产品原理图时需要考虑的一些组件值选择。 建议遵循建议的组件值和选择技巧来优化音频器件性能。 请对表中突出显示的单元格进行额外的衰减、因为它们对于内部升压功能起着关键作用

典型应用原理图  

组件值选择建议和建议:

  1. 选择下表中所示的升压电感器和电容器值。
  2. 选择大于或等于表规格的组件降额
  3. 为 VBST 和 PVDD 选择去耦电容的额定值、使其大于最大输出电压
  4. 调整 PPC3>TAS2563 EVM>器件控制>通道增益中的升压电感器范围和升压电容、如下图所示。

通道增益窗口

典型组件值表

有关元件值的更多详细研究、请参阅 TAS2563数据表的第10.2节TAS2563原理图和布局指南以及 无源元件选择指南