This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903780/pcm1863-pcm1863

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件:PCM1864

大家好、

我的客户希望使用引脚21作为麦克风输入、因为数据表中指示此引脚可以是数字麦克风输入。 但是、他们没有看到相关的参考设计。 请您分享一些材料吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下关于数字麦克风的第9.3.8.2节。  图31说明了对于 PCM1864/5上的4个数字麦克风、您将使用 GPIO2 (引脚20)作为 CLK 输出、并将 GPIO0 (引脚22)和 GPIO1 (引脚21)用于两条数据线路、每条数据线路都具有 L/R 数据。  对于 PCM1863、GPIO0 (引脚22)不适用于第二个 DMIC 输入、并且仅支持 GPIO1 (引脚21)上的一个 DMIC。