This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:加电时询问 AIC3254线路输出弹出噪声

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904112/tlv320aic3254-asking-for-aic3254-line-out-pop-noise-while-power-up

器件型号:TLV320AIC3254

您好、Sirs、

按照 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/539286的主题、我的客户询问的是线输出杂音、而不是耳机。
客户将 AIC3254的线性输出发送至 JACK、通过没有输出级的1uF Cout、因此我们无法从外部控制电源序列。 输出端的100欧姆、0.047uF RC 滤波器很有用、但它也会衰减振幅。

在这种情况下、您是否愿意提供提示? 我们可以离线讨论客户的软件配置。

谢谢、此致、

陈耀恩
 2020年11月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    线条输出不具有任何弹出抑制功能、 仅限 HP 输出。 这是正常的。 假设由线输出驱动的任何东西都有自己的静音。  

    此致、

    -Steve Wilson