This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:哪款 DAC?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, PCM4104, TLV320AIC34, PCM1681, TLV320DAC3203, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921231/tlv320adc3140-which-is-the-respective-dac

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件: PCM4104TLV320AIC34PCM5102APCM1681

大家好、

我的客户使用 TLV320ADC3140、他非常满意! 现在、他正在寻找具有完全反向功能的 DAC:4通道、TDM 接口等

TLV320ADC3140的反向。

谢谢你
此致

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riccardo、只有4个通道的器件数量有限。

    PCM4104等器件不是同一系列、而是高性能4通道器件。

    您也可以考虑编解码器、例如 采用 DAC 和 ADC 的 TLV320AIC34。

    我们还有一些8通道器 件、如 PCM1681或2通道器件、如 PCM5102A 或 TLV320DAC3203。

    谢谢、

    Paul