This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104麦克风(不带耳机)和耳机(麦克风+耳机)检测之间的区别

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903592/tlv320aic3104-tlv320aic3104the-difference-between-the-detection-of-microphone-without-headphone-and-headset-mic-headphone

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、我在上一个主题中的问题没有得到正确的答案。 我要求澄清一下:TLV320AIC3104能否区分连接没有耳机的麦克风和连接耳机的麦克风(听筒)?

 在数据表中、我可以看到寄存器 R13和 R14中的位组合没有提供相同的可能性。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对迟迟未作出答复表示歉意。  

    插孔检测在一段时间前被设计成主要用于移动设备、因此、只有耳机选项、没有"仅麦克风"选项。 如果仅连接了麦克风且启用了耳机检测、用户应在寄存器13中看到6-5位为10。 对于 AIC310x、这是"忽略";对于 AIC33、这是"蜂窝式耳机"、用于单声道耳机负载。 耳机负载可能仍然显示为单声道。

    此致、

    Aaron