我使用 TPA3126D2放大器芯片实现了立体声50W 放大器设计。 我在通过 CISPR25辐射发射时遇到问题。 最初、我以400kHz 的频率操作芯片、但基波落在 CISPR25的间隙带内、而二次谐波超过2类限值大约12dBuV/m 我切换到1.2MHz 运行模式、但现在出现了5个谐波在6MHz 频段中发生故障的问题。 下面是放大器部分的原理图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果您更改为1.2MHz PWM 开关频率、则需要将 LC 滤波器调整为4.7uH+1uF。
是否在 PVCC 上添加电感器? 这对于 EMI 非常重要。
对于400kHz PWM 开关频率、我建议您在 PVCC 上添加4.7uH+10F π 型滤波器。
您还可以将10uH+0.68uF 滤波器更改为15uH+1uF。
原理图看起来不错。 EMI 主要与 PCB 布局有关。
此致、
Derek