This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:TPA3126D2辐射发射问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903673/tpa3126d2-tpa3126d2-radiated-emissions-issue

器件型号:TPA3126D2

我使用 TPA3126D2放大器芯片实现了立体声50W 放大器设计。  我在通过 CISPR25辐射发射时遇到问题。  最初、我以400kHz 的频率操作芯片、但基波落在 CISPR25的间隙带内、而二次谐波超过2类限值大约12dBuV/m  我切换到1.2MHz 运行模式、但现在出现了5个谐波在6MHz 频段中发生故障的问题。  下面是放大器部分的原理图:

有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您更改为1.2MHz PWM 开关频率、则需要将 LC 滤波器调整为4.7uH+1uF。

    是否在 PVCC 上添加电感器? 这对于 EMI 非常重要。

    对于400kHz PWM 开关频率、我建议您在 PVCC 上添加4.7uH+10F π 型滤波器。

    您还可以将10uH+0.68uF 滤波器更改为15uH+1uF。

    原理图看起来不错。 EMI 主要与 PCB 布局有关。

    此致、

    Derek

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。  我不想在开放论坛上发布艺术品文件、但如果您向我发送了您的电子邮件地址、我会将其发送给您。  关于 PVCC 上的电感器、我在数据表或应用信息中看不到任何有关使用该电感器的参考。  它是一个电感器来馈送所有 PVCC 引脚吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    您可以向我发送电子邮件、我的电子邮件为:derek-gong@ti.com

    我会尽快回复您。

    此致、

    Derek