This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:工作一段时间、然后变得疯狂

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49724, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920866/lme49724-works-for-some-time-then-goes-crazy

器件型号:LME49724
主题中讨论的其他器件: OPA1632

您好!

在使用 OPA1632时遇到大量问题后、我目前正在使用 LME49724研究 DAC 重建滤波器。  

LME49724在第一个原型上工作正常。  

我从 慕斯订购了更多的 LME49724s、用于第二个原型、使用完全相同的电路和相同的布局。 唯一的变化是在封装中添加了散热焊盘。

遗憾 的是、LME49724通常在短时间(秒)内运行、然后变得非常疯狂;这意味着它每轨消耗大约4瓦的功率、不会产生任何输出。

输出上没有明显的振荡迹象。  

当然、我已经测试了短路和跳变、检查了组件值、但我找不到这种现象的解释。

请提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    感谢您提供的详细信息。 我们的团队将审查此信息并尽快提供反馈。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    散热焊盘连接到什么? 还是与 IC 的任何其他引脚电气隔离?

    您是否曾尝试将其中一个故障器件从第二个原型板获取到第一个原型板? 这有助于排除布局更改。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器