This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4673:在断电期间发出噼啪噪声

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920471/lm4673-pop-noise-during-power-off

器件型号:LM4673

大家好、

您能否提供解决方案来解决断电期间的噼啪噪声问题? 谢谢!

请在下方找到原理图和波形。 我们应用了1uF 的 C19来解决上电时的杂音。

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们的团队将查看此主题。 我们会尽快作出回应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    为获得最佳的弹出性能、应将设备静音、直到电源完全通电并稳定、并且在卸下电源之前也应将其静音。 该顺序如下所示:

    • 保持 SHDN 引脚为低电平
    • 为 VDD/PVDD 电压加电
    • 上拉 SHDN
    • 器件处于激活模式
    • 将 SHDN 拉至低电平并保持
    • 关闭 VDD/PVDD 电压
    • 器件断电

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器