This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:音频输入

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904167/tlv320adc3001-audio-input

器件型号:TLV320ADC3001

大家好、

我的客户将 TLV320ADC3001用于耳机项目。 对于音频输入、有通道信号:左通道、右通道、AOHRM。 您对连接这三个信号有什么建议吗? 客户目前将左通道连接到1L、将右通道连接到1R、将2L 连接到 AOHPM。 有什么区别? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设这是三个单端信号、则这些连接看起来合适。  数据表第30页的图29中有一个良好的输入级。 它表明输入复用非常灵活、允许输入连接到 ADC3001内部的两个有源 ADC 中的任何一个。

    请注意、只有两个 ADC、因此一次只能转换这三个信号中的两个。