This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2563:如何使用外部 PVDD 为放大器供电

Guru**** 2562610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921254/faq-tas2563-how-do-use-external-pvdd-to-power-the-amplifier

器件型号:TAS2563

虽然 TAS2563具有可提供高达12.5输出电压(16dBV 增益)的内部升压功能、但它还允许用户选择使用外部 PVDD 将输出进一步增加至16V (18dBV)。 增益)

要使用外部 PVDD:

  1. 拆下升压电感器并断开 SW 和 VBAT 之间的连接、如下所示。 这可确保未连接内部升压、D 类功率级将由 PVDD 供电
  2. 在 PPC3中运行 I2C 命令以禁用升压

w 98 00 00

宽98 7f 00

w 98 00 00

W 98 33 C4 #set boost to "always off"并将其禁用

    3.按照上电/断电顺序进行操作

上电:VBAT -> VDD/IOVDD -> PVDD

断电:PVDD -> VDD/IOVDD -> VBAT

注意:当 VBAT 关闭时、请勿为 PVDD 供电