This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:如何更改 TLV320ADC3140 EVM AC-MB 电路板以在16kHz 采样率下工作

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903606/tlv320adc3140-how-to-change-the-tlv320adc3140-evm-ac-mb-board-to-work-on-16khz-sample-rate

器件型号:TLV320ADC3140

各位专家:

我们的客户希望评估 TLV320ADC3140 EVM 以在16kHz/16位、8通道 TDM 格式上工作、但电路板默认值为48kHz。 我们尝试更改 Windows 音频设备控制面板上的采样率、但无法正常工作。 您能否帮助指导我们如何将 AC-MB 电路板更改为16kHz 采样率?(我们需要 BCLK 为2.048MHz、WCLK 为16kHz)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    要执行此操作、您需要打开声音设置并单击录音选项卡。 您应该会看到一个显示为"TI USB Audio UAC2.0"的线路设备、点击该设备并进入"Advanced"选项卡。 您可以从此处设置质量、如下图所示:

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    明白了、现在就可以工作了、谢谢。