请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC3140 各位专家:
我们的客户希望评估 TLV320ADC3140 EVM 以在16kHz/16位、8通道 TDM 格式上工作、但电路板默认值为48kHz。 我们尝试更改 Windows 音频设备控制面板上的采样率、但无法正常工作。 您能否帮助指导我们如何将 AC-MB 电路板更改为16kHz 采样率?(我们需要 BCLK 为2.048MHz、WCLK 为16kHz)
谢谢。