This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4863:将两个扬声器连接到 LM4863

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921221/lm4863-connecting-two-speakers-to-lm4863

器件型号:LM4863

您好@所有、

我可以发现 LM4863LQ 可为4 Ω 扬声器提供2.2W 的输出功率。 我有疑问。 LM4863LQ 的总输出功率是2.2W (对于两个扬声器、即每个扬声器为1.1W)、还是可以为每个扬声器提供2.2W (4 Ω)?

谢谢、

Arun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arunkumar、

    LM4863LQ 能够为每个4欧姆扬声器提供2.2W 的输出功率。 内部放大器彼此独立、因此它们可以通过该电源驱动每个扬声器。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.