This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:无法连接 PPC3...

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921068/tlv320adc3140-cannot-connect-with-ppc3

器件型号:TLV320ADC3140

尊敬的 Sirs:

我发现了 ADC3140 EVM 和 PPC3的连接问题。

在将 EVM 与 PC 相连的同时、启动 PPC3、GUI 可检测所连接的 EVM。

2.然后按"新建"按钮、此时会显示错误消息并且无法与 EVM 通信。

3.已尝试重新启动 PC、为 EVM 重新供电并再次启动 PPC3、但仍失败。 同时在 Win10和 WIN7 PC 下进行测试、问题始终存在。

4.解决问题的机会很小,可以单步进入下一个屏幕,但在尝试激活时,仍然存在连接问题,无法使用。

对此是否有任何建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我在大多数情况下都看到、如果不提供其中一个电源、就会出现这种情况。 您能否首先验证 IC 是否已在 AVDD 和 IOVDD 上通电? AC-MB 上也有跳线设置、用于设置 IOVDD 电平、需要将 IOVDD 设置为1.8V 或3.3V。  

    最棒的

    Zak