This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251在关断期间具有 POP 声音

Guru**** 2416220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903773/tpa3251-tpa3251-has-a-pop-sound-during-shutdown

器件型号:TPA3251

TPA3251在关断期间具有 POP 声音

输出噪声不得超过100uV、单个放大器不得超过60uV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否通过将 RESET#拉为低电平来完成关断?

    您是否可以尝试将 C_START 电容器放大到22nF 等更高的值?

    谢谢!

    此致、

    Sam