This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792:PCM1792是否支持 DSD128或 DSD256?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792, DSD1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903439/pcm1792-can-pcm1792-support-dsd128-or-dsd256

器件型号:PCM1792
主题中讨论的其他器件: DSD1792A

您好、先生、

我在 PCM1792数据表中看到、其采样频率为2.8224MHz、而系统时钟频率可介于2.8224至11.2896MHz 之间。 我是否可以与您再次核实 PCM1792是否支持 DSD128和 DSD256?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    我的理解是、它可以支持这一点。  您还可以查看 DSD1792A。

    谢谢、

    Paul