This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:连接到主机微 DAC 的模拟输入

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920480/tlv320dac3100-analog-inputs-connected-to-a-host-micro-dac

器件型号:TLV320DAC3100

我的客户希望使用直接连接到微控制器 DAC 的 TLV320DAC3100的模拟输入。

1、信号应该在3.3V 电源轨或1.15V 的中间位置?

2.为什么模拟音频满量程输入电压限制在0.7VRMS? (DS 第4.3节)

将微控制器的 DAC 连接到模拟输入 AN1/2的最佳做法是什么? 应该使用滤波器吗? 是否存在阻抗问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1、信号应该在3.3V 电源轨或1.15V 的中间位置?

    使用3.3V 电源轨时、模拟输入应以1.65V 为中心。 这样、您就可以将模拟输入与 DAC 信号混合使用、而不会出现任何问题。

    2.为什么模拟音频满量程输入电压限制在0.7VRMS? (《数据手册》第4.3节)。

    设置音频满量程电平是为了确保良好的输出电平而不会发生削波、即使电源电平是最小值也是如此。 例如、假设 SPKVDD 和 AVDD 电平设置为2.7V (最小建议值)。 中间点将为1.35V。 具有0.7Vrms 电平将使最小电平为0.35V、最大电平为2.35V。

    如果需要、数字音量和输出音量可用于提高信号电平。

    将微控制器的 DAC 连接到模拟输入 AN1/2的最佳做法是什么? 应该使用滤波器吗? 是否存在阻抗问题?

    在对 AN1/2信号进行布线时、我们建议不要将其与数字部分交叉。 否则、输出端可能存在高频噪声成分。 此外、在将线路连接到 AN1/2之前、最好从 DAC 中去除带外噪声。 您可以在此应用手册中找到更多信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa313a/slaa313a.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.