This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:未解码

Guru**** 2924350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920772/src4382-no-decoded

器件型号:SRC4382

大家好、

我的客户按照数据表中的下图设计了原理图。 但是、发现192k Hz 的采样率没有解码。 但是、如果将 TR-的0.1uF 电容器更改为1uF、则可以针对 192kHz 信号对其进行解码。 现在、我们需要您的帮助来确认以下两点:

该 电容器的用途是什么?
2.更改为1uF 电容器时是否会出现其他问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、

    这些只是交流耦合电容器、用于过滤来自输入源的直流失调电压、并允许线路接收器输入偏置至1/2 Vs。 虽然建议使用 C0G 或 X7R 电容器、但它们不应显著影响您的信号。 通常、这两个电容器的值应相同、以保持共模抑制并保持输入端的匹配。 如果在192kHz 下运行时出现问题、则可能会由于不正确的匹配而在线路上产生反射。 输入源是否真正是75个不平衡源?

    最棒的

    Zak