This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV592:PWM 频率与放大器;占空比

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903337/drv592-pwm-frequency-duty-cycle

器件型号:DRV592

您好!

DRV592的最大 PWM 频率为1MHz。 如果我使用1MHz PWM 信号、该部件的占空比是否小于50%? 或者、内部 FET 是否需要最小500ns 的控制信号才能导通? 例如、1%占空比是否可以使用1MHz 的频率、这意味着内部 FET 将导通10ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  

    DRV592是一款相当旧的器件、不具有可编程占空比。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    PWM 通过其引脚从外部提供给该 IC。 例如 FPGA。 使用 FPGA、我可以决定馈入该 IC 的占空比。 那么、我有兴趣了解外部 PWM 导通脉冲长度是否小于500ns?

    -Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、  

    抱歉、我误解了您的问题。

    如数据表中所述:"任何 PWM 调制方案均可应用于 DRV592输入。"  

    因此、我认为您不应该有任何问题、尤其是因为在绝对最大运行条件中没有讨论最小或最大占空比。  

    稍后、在数据表中、我们将讨论50%占空比是如何成为最坏情况的。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我只是想知道 DRV592的内部 FET 开启时所需的调制脉冲持续时间下限是多少。 它是10ns 还是更高? 我想这取决于 DRV592的内部 FET 类型和内部栅极驱动器强度。

    -Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

    该器件只是跟随输入。   我相信它可以达到100%调制或全直流。   我没有看到任何脉冲注入。  

    如果在输入端施加小于1%或99%或更高的短脉冲、则输出将遵循。   唯一的时序是可能导致短脉冲进入完全调制的关断和导通时间

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州