This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:具有 PCM 和模拟麦克风及扬声器的全双工

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919905/tlv320aic3254-full-duplex-with-pcm-and-analog-mic-and-speaker

器件型号:TLV320AIC3254

高男士、  

我想在我的模拟麦克风和扬声器与使用 PCM 的无线电模块之间使用 TLV320AIC3254,我已经完成了下面的图,以便更容易理解:

麦克风和扬声器均以单声道和接地为基准。

我尝试使用纯路径来路由 TLV、我可以将麦克风路由到

使用以下流程的 PCM:

然后使用此选项将 PCM 更改为 SPK:

但是、在 SME 的时候、我如何同时获得这两者呢? 我曾尝试按每种方式使用一个频道、但如果有人可以帮助、我已经制作了 erros。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺  

    您不需要 DSP_D_DSP_A 块、 I2S_IN 块和 IntOut 块都在 DAC 侧、而 DecIN 和 I2S_OUT 块都在 ADC 侧。  

    我看到的几个问题... 您使用的是 AIC3254App8x4x 框架、该框架期望看到 8倍插值和4倍抽取、但您使用的是1倍抽取和2倍插值。  您需要将组件与框架匹配。  

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    感谢你的帮助