This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:未使用的音频输入需要适当的端接

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903656/tlv320aic3106-proper-termination-required-for-unused-audio-inputs

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

未使用的音频输入需要什么正确的端接?  请参阅下面的内容。  谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    问得好。  器件的输入在内部偏置至大约1.3V、不建议在不使用时将其硬短路至直流电势。  对于未使用的输入、建议将它们连接在一起、然后通过电容器(通常为~0.47uF)将它们交流耦合到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Collin!