This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:缺少 PPC3中常用滑块的寄存器定义

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919920/tas5825p-missing-register-definitions-for-a-commonly-used-slider-in-ppc3

器件型号:TAS5825P

大家好、我也对 SLASET9文档留下了反馈、其中有两个寄存器似乎是调整卷0x0c 和0x10的最重要寄存器之一、它们在数据表中缺少文档、 但是、这是 PPC3的 i2c 监控器中的两个寄存器、当音量滑块在+48dB 和-110之间调整时、会出现5字节的写入突发。 PGA 和同样的寄存器没有与单个滑块相同的效果。  

您能否共享这两者的寄存器定义?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    请尝试使用 I2C 监视器参考日志数据。

    BR。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是使用音量滑块时、我看到正在写入两个寄存器的位置。 但是、由于这是未记录的、并且数字很少有意义、因此最好有一个文档。 我的意思是在调整滑块时3个字节正在变化、似乎一个寄存器用于左侧的一个寄存器用于右侧的通道。 但这些是推测。

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levente、

    我们有一个寄存器映射来解释每个寄存器。 请向我们发送一封电子邮件、以进行离线业务跟踪和所需的文档。

    matthew-miao@ti.com

    此致、

    Matthew