主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106
您好!
我的设置是将 CP2615 (USB 转 I2S 桥接器)评估板连接到 TLV320AIC3106评估板。 在将两个电路板连接在一起之前、两个电路板均已确认可正常工作。 我无法 向连接的耳机发出音频。
我的编解码器配置在复位后通过 I2C 发送、如下所示。 其中0x36是 I2C 从地址(0x1B 移位)。 第一个字节是寄存器(例如0x02)、第二个字节是寄存器值(例如0xAA)。 CP2615是 I2C 主设备。 为了避免冲突、从器件地址被改变。 在 TLV320AIC3106EVM 电路板上、JMP11和 JMP12都连接了引脚1和3。 对于 I2C 模式、JMP10连接了引脚3和5。
写入(0x36、[0x00、0x00])
写入(0x36、[0x02、0xAA])
写入(0x36、[0x03、0x91、0x20、0x1E、 0x00])
写入(0x36、[0x07、0x8A])
写入(0x36、[0x29、0x02])
写入(0x36、[0x2B、0x00])
写入(0x36、[0x25、0xD0])
写入(0x36、[0x26、0x20])
写入(0x36、[0x40、0x80])
写入(0x36、[0x2F、0x80])
写入(0x36、[0x33、0x0D])
写入(0x36、[0x41、0x0D])
USB-MODEVM 电路板通过7V 电压进入 U2。 在 USB-MODEVM 电路板上- JMP 6被设定为稳压器、SW2有1、2和3打开、其余关闭。 通电后、所有 LED 看起来都是正确的。
来自 CP2615的 I2C 和 I2S 连接连接到 TLV320AIC3106EVM 板上的 J17连接器。 两个板之间的公共接地。 复位时低电平有效的复位输出从 CP2615连接到 TLV320AIC3106EVM 板的 JMP19的引脚2。
关于 I2S 连接- CP2615是产生12MHz MCLK 的主时钟。 BCLK 为3.429MHz 并且运行非连续。 否则、我认为是标准的 I2S 连接。 16位、48kHz 音频通过 USB 发送。
有人对我的设置或设置有任何建议吗? 谢谢。
标记