This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:请提供「ESD」DEA

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919666/pcm1808-please-provide-a-esd-deta

器件型号:PCM1808

美好的一天!

感谢您的合作。
请提供“ESD 测试”报告。
器件型号:PCM1808QPWRQ1(TSSOP PW 14引脚)
谢谢、此致、
Tami Higasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tami-San、

    ESD 信息可在数据表的表6.2中找到。 对于 PCM1808、适用以下额定值:

    HBM:+/-4000V

    CDM:+/-1500V

    这些器件根据 JEDEC 标准进行测试。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak

    你好!

    感谢你的答复。
    此致

    Tami