This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:所需的最小去耦电容器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920287/tlv320aic3104-minimum-de-coupling-capacitors-needed

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

由于设计中的空间限制、客户希望减少 TLV320AIC3104IRHBT 使用的分母数。 您能否分享每个电压轨上所需的最小抽头?

 

连接已用:

麦克风:引脚10/和11

线性输出:引脚29和30

 用例仅为语音(用于电话呼叫)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    我们建议使用数据表第11.2节中提到的去耦电容器、但遗憾的是没有最小值。 遵循数据表建议将确保从器件获得数据表性能。  

    此致、

    Aaron