This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3125D2:空载运行

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3125D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901977/tpa3125d2-no-load-operation

器件型号:TPA3125D2

我正在设计使用3个 TPA3125D2放大器的5.1声道音频系统。 超低音扬声器有自己的放大器、将直接从电路板上的前置放大器驱动、这意味着其中一个通道将在未连接负载的情况下驱动。 还可能存在其他扬声器组合、其中给定芯片上的一个或两个放大器可能没有负载。 关断未使用的放大器是不可行的、因为这会关断两个通道、包括所使用的通道。 我发现在无负载情况下运行 D 类放大器是否安全方面存在冲突、有人说输出 LC 滤波器可能会产生足够高的电压来损坏放大器。 在未连接负载的情况下运行是否安全、如果不连接负载、则可以采取什么措施来确保安全? 将每个输出端的肖特基二极管连接到电源轨是否简单、以防止滤波器产生的电压由多个二极管压降超过电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、  

    空载条件应该正常。 如果该通道未使用、您甚至可以移除 LC 滤波器。 但是、切勿移除通道的自举电容器以避免出现故障、这一点非常重要。  

    我听说过客户反馈、未使用的输出变热、为了避免这种情况、请在不使用时将器件置于 HiZ/睡眠模式(在该器件中、它将通过/SD)。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我相信您已经回答了我的问题、但我想确保我理解正确、如果可以的话。 我意识到我可能没有充分描述我的项目。 我正在使用3个双通道放大器进行设计、可以通过两种方式之一对其进行配置。

    第一种配置是将其用作5.1通道环绕系统。 在此配置中、一个放大器由左和右前供电、第二个放大器由左和右环绕、第三个放大器由中心通道供电。 在第三安培时、第二个通道未使用、但我无法将其关断、因为这也会关断中心通道。

    第二种配置是将其用作3个独立的立体声通道。 在此配置中、一个放大器运行一个立体声对、第二个放大器运行另一个立体声对、第三个放大器运行第三个立体声对。 可以将其想象成一个多区域系统、它可以将3个不同的音频源馈送到家中的3个不同房间。 在该配置中、我显然需要在所有6个放大器通道上使用输出滤波器。

    您可以看到、移除未使用的输出滤波器不是一个选项、也不会将放大器置于关断状态。 如果我理解正确、您可以说在无负载的情况下运行是安全的、唯一的负面影响是输出滤波器可能会变热。 我假设大部分热量是在电感器中产生的。 我使用的电感器额定环境温度为85°C、器件最高温度为125°C、因此除非"热"、否则实际上意味着"非常热"、我怀疑(或至少希望)这不会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    明白了。 拉低 SD 将关断2个通道、您不仅可以通过 SD 引脚关断一个通道。

    如果未使用一个通道、并且无法移除 LC 滤波器、则可以通过开关控制使与接地相关的输入短路。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 我已经将任何未使用的通道切换至前置放大器级输入端的接地端、以降低噪声、因此应加以处理。 谢谢你。