This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:使用具有高阻抗负载的 DRV135

Guru**** 2503675 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903190/drv135-using-drv135-with-high-impedance-load

器件型号:DRV135

您好!

是否可以将 DRV135用作从单端到差分信号的转换器、驱动放大器等其他器件的高阻抗输入、并与电容器进行正向去耦、或者有必要关闭负载上的输出? 具体而言、我想驱动功率音频放大器的差分输入(使用电容器去耦)。
我找不到任何有关这方面的应用手册。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己找到了答案(我进行了测试):是的、这是可能的、而且效果很好。