This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:上电序列

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903065/tlv320adc5140-power-up-sequence

器件型号:TLV320ADC5140

 我在 ADC IC (TLV320ADC5140IRTWR)上遇到问题 、需要您的帮助进行确认。 ADC 电源序列请求如下所示。



 当客户 测试 ADC 电源序列时、复位将在 IOVDD 打开前短暂切换为高电平。 IOVDD 似乎尝试启动但失败,所以我想知道潜在的原因是什么,如果 这些 符合设计规范 ,谢谢!
 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    无法在10s/div 时间刻度上进行验证、但这里的主要考虑因素是、在复位信号变为高电平之前、IOVDD 引脚需要至少处于正确的电平100us。

    不建议在 IOVDD 未激活时将脉冲复位为高电平、但如果在 IOVDD 正常供电后遵循 IOVDD 和 RESET 之间100us 延迟的正确复位序列、也可能不会导致问题。  

    当 RESET 切换为高电平而 IOVDD 为低电平时、您会在 RESET 引脚上看到一些移动、因为它在内部以 IOVDD 电源为基准、而 IOVDD 电源在施加脉冲时未激活。 同样、这不是所需的运行状态、但也不应造成损坏。