https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919577/tpa3111d1-application-inquiry
器件型号:TPA3111D1您好!
你好。 希望一切都好。
我们的客户希望在 其应用中使用 TPA3111D1、以桥 接配置驱动5W 4 Ω 扬声器。 因此,他们对这件事有几个问题,如果你能帮助我们对此作出答复,我将不胜感激。 请参阅下面的查询。
1) 1)我有一个5V 外部9W 电源、然后我使用升压转换器为 TPA311D1提供一个12V 电源。
数据表"典型特性"(图13 /页9 -电源电流与总输出功率间的关系)显示了 ZL= 4OHM +33uH 和8.2.2.2效率一章的数据、似乎(即使没有必要)更倾向于在输出端使用 LC 滤波器的解决方案。 那么、如果我们不使用任何输出滤波器(仅使用磁珠和小电容器)、电源电流是否会增加? 多少钱?
此外,为了保证适当的热工作条件,我只需考虑 RDS (ON)(6.6 DC 特性),我是否可以根据图13和典型 RDS (ON)计算器件内部的功率耗散,让我说 PD = 2* RDS (ON)* I2RMS2? 对于耗散的功率而言、这似乎是一个非常非常非常低的级别-仅为0、12W。 接通/关断时间如何?
我的问题是了解我们是否需要合适的 PCB 铜面积
2) 2)如果我使用 PCB 热量计算器、我应该将器件功率耗散设置为0、12W?? 以验证器件的 PCB 面积?
3) GAIN0和 GAIN1:我的板应该有一个 DGND 和一个 AGND (用于音频路径)不同的区域、但是如果我想设置增益、将一个3、3V 数字上行输出连接到-例如-一个 MOSFET 栅极、漏极连接到 GAINx (和一个100K 连接到 PVCC) 拉电流的 GND 如何?
如果您能为本次调查提供任何帮助、我将不胜感激。 谢谢、始终保持安全。
此致、
Cedrick