This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:来自 I2S DIN 的音频数据无法通过 HPLOT/HPROUT 回放

Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, REG101, REG102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902780/tlv320aic3101-audio-data-from-i2s-din-failed-to-playback-via-hplout-hprout

器件型号:TLV320AIC3101
主题中讨论的其他器件: REG101REG102

您好!

在我们的设计中、AUDIO_IN 连接到 IN1RP/M、AUDIO_OUT 连接到 HPLOT/HPROUT。 TLV320AIC3101通过 I2S 连接到 MCU。 到目前为止、我们可以录制 AUDIO_IN、但来自 I2S DIN 的音频无法输出到 AUDIO_OUT、没有声音输出。 我们尝试配置   路由到 HPLOUT 的 PGA_L、声音发出。 我们转储寄存器:

Sample_Tlv320_CfgAudio (enWorkmode=0、enSample=48000)
reg0 =0、
reg1 =0、reg2 =0、
reg3 =81、reg4 =80、
reg5 =0、reg6 =0、
reg7 =A、
reg8 =20、reg9 =7、
reg10 =0、reg11 =82、
reg12 =50、reg13 =0、
reg14 =80、reg15 =10、
reg16 =10、reg17 =f、
reg18 =f0、reg19 =4、
reg20 =78、reg21 =78、
reg22 =7c、reg23 =78、
reg24 =78、reg25 =46、
reg26 =0、reg27 =fe、
reg28 =0、reg29 =0、
reg30 =fe、reg31 =0、
reg32 =0、reg33 =0、
reg34 =0、reg35 =0、
reg36 =cc、reg37 =c0、
reg38 =3e、reg39 =0、
reg40 =0、reg41 =1、
reg42 =78、reg43 =0、
reg44 =0、reg45 =0、
reg46 =0、reg47 =80、
reg48 =0、reg49 =0、
reg50 =0、reg51 =9d、
reg52 =0、reg53 =0、
reg54 =0、reg55 =0、
reg56 =0、reg57 =0、
reg58 =4、reg59 =0、
reg60 =0、reg61 =0、
reg62 =0、reg63 =0、
reg64 =80、reg65 =9d、
reg66 =0、reg67 =0、
reg68 =0、reg69 =0、
reg70 =0、reg71 =0、
reg72 =4、reg73 =0、
reg74 =0、reg75 =0、
reg76 =0、reg77 =0、
reg78 =0、reg79 =0、
reg80 =0、reg81 =0、
reg82 =80、reg83 =0、
reg84 =0、reg85 =0、
reg86 =b、reg87 =0、
reg88 =0、reg89 =0、
reg90 =0、reg91 =0、
reg92 =80、reg93 =b、
reg94 =D8、reg95 =0、
reg96 =0、reg97 =0、
reg98 =0、reg99 =0、
reg100 =0、reg101 =0、
reg102 =E2、
我们需要您的帮助!谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供寄存器配置。 我看了一下、乍一看、器件似乎配置正确。 让我在 EVM 上运行配置并返回给您。 同时、您能否从 EVM GUI 运行以下配置并告诉我这是否起作用?

    (Reg.、十六进制值)

    25 C0
    2B 00
    29 02
    0E C0
    2F 80
    40 80
    41 0D
    33 0D

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的帮助、我尝试了您的配置、但它不起作用。

    此致、

    QH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Araon、

    感谢您告诉我我们的配置 是正确的、然后我们将重点放在硬件上、发现 I2S Rx 引脚上存在焊接问题。 我们重新焊接它、然后 tlv320aic3101正常工作。 谢谢!

    此致、

    QH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QH、  

    很高兴我能提供帮助!

    此致、

    Aaron