This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:当 IN C 和 IN D 引脚接地以在 PBTL 模式下运行时、会产生故障信号

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920003/tpa3255-fault-signal-occurs-when-the-in-c-and-in-d-pins-connecting-to-ground-to-operation-in-the-pbtl-mode

器件型号:TPA3255

Hai、TPA 3255放大器在除 PBTL 模式外的所有配置下都能完美地工作。 M1和 M2引脚分别连接低电平和高电平。 但是、当将 INC 和 IND 接地时、故障信号会出现、所有 PWM 活动都会关闭。 该放大器是一款服装放大器、适用于 BTL 和 SE 等其他配置。 在 INC 或 IND 中提供逻辑输入(0v)时、为什么会发生故障? 我确信控制逻辑和电源连接正确。 这是由于模式选择中的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您是在 TI EVM 板上还是在自己的板上遇到此问题?

    BR。

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在此处发布您的原理图? 谢谢!

    BTW、请注意、对于 PBTL 配置、M1/M2应直接连接到 GND、而不是通过交流耦合电容。

     

    此致、

    Sam