This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:分布式模式扬声器建模?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902906/tas5825mevm-distributed-mode-loudspeaker-modeling

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

我正在使用此 TAS 系统开发基于"弯曲波"/激励的扬声器。  使用 PPC3时、建模选项基于框中的锥形驱动器。  我正在寻找"翻译"方面的帮助、以便我有一个有用的类似模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、  

    您能否共享 PPC3中所引用内容的屏幕截图?  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问!

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、  

    您是否使用了学习板(PP-SALB-EVM)进行表征?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    不,我没有。  我怀疑我会得到有意义的结果,因为这是一个没有内阁的发言者。  您确定这将对我的扬声器产生有用的影响吗?  我担心,我仍然需要提供 T/S 数据和机柜尺寸才能继续进行。  这将使我处于同一个四元状态。

    感谢您的关注。  非常感谢。

    祝您一切顺利、

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、  

    当您说"没有机柜的扬声器"时、您是否意味着扬声器负载不在封闭式箱中?

    您可以附加扬声器的图片吗?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    来自 Wikipedia:"(a)分布式模式扬声 器(DML)是  一种由 nxt 开发的平板扬声器技术、其中通过    特殊的电声激励器在面板中引入均匀分布的振动模式来产生声音。"

    使用这种类型的扬声器时、没有净的开心运动、机柜内没有空气质量、因此 Theil/Small 模型毫无意义。 但是、电机具有磁体、间隙和体层、以及悬架结构。  悬架允许磁体移动(如果愿意)、并且由于大磁体的惯性、波形会被引入平板。  波形横向移动。 这个模型有很大的不同。  

     PP-SALB-EVM 页面上提到的文档似乎表明、这也将要求提供我无法想到的测量方法的参数。

    如果您使用 了 PP-SALB-EVM、您可能会看到一种使用它来消除此障碍的方法。  无论如何、再次感谢您的关注。  我想没有人在这类项目中使用过智能放大器。

    最棒的

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Perry、  

    我可能只会使用闭合框进行建模、我相信我们与可用选项没有更接近的地方。 确定扬声器特性的目的是在"安全工作区"内工作、不会损坏扬声器。  

    但是、您仍然可以使用 TAS5825M、并且有些工艺流程不需要特性描述。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的观看。  我怀疑我的项目将是最后一个将 TAS 智能放大器与 DML 结合使用的项目、我将继续使用通风模型来表示我的激励者的真实行为和 SOA。

    感谢您的努力!

    Perry