This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:系统在一个电路板上。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634, TAS5825M, TAS5805M, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902636/tas5558-system-on-one-board

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5634TAS5624TAS5825MTAS5805MTAS3251

你好! 我喜欢高质量的声音。 我认为、最少数量的声音转换将帮助我实现最佳质量。 我想完全摆脱 DAC 和 ADC。 在我的系统中、我希望在程序控制下使用单独的低频、中频和高频放大器、使用一个 TAS5558、两个 TAS5624和一个 TAS5634。
我有以下问题:
1.我可以使用其他组件更轻松地实现我的想法吗?
TAS5558、TAS5624、TAS5634是 TI 同类产品中最佳的解决方案吗?
3.系统应该使用哪种 USB 转 I2S 转换器?
2.管理 TAS5558需要什么硬件?
4.我可以获得用于 TAS5558的 DSP 管理软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denis、  

    我建议将 TAS5825M 用作单芯片解决方案。  

    如果您希望价格更低、可以使用 TAS5805M。  

    您能告诉我有关您的系统的更多信息吗? 您的负载和电源要求是什么?  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要的功率比 TAS5825M 能提供的功率更多。
    5558的价格适合我。
    我需要从 DSP 左低、左中、左高、右低、右中和右高音频信号获取、并将其转换为6个 PWM 信号。  这6个信号馈送到3个双通道放大器。  中 频和高频时、我需要 THD+N 小于0.1%、低 频时、我需要 THD+N 小于0.2%。  
    我的负载是6个扬声器、每个扬声器的电阻为8欧姆。 对于 高 频、电源要求为60瓦/通道; 对于中频、电源要求为60瓦/通道; 对于低频、电源要求为120瓦/通道。

    祝你一切顺利、
    克里米亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里米亚  

    那么、您有 DSP 提供 I2S 信号吗?

    并且    需要在8欧姆负载下、高频时每通道60瓦、中频时每通道60瓦、低频时每通道120瓦?

    我们的器件接受 I2S 并在选择通道上提供输出、因此无需使用 PWM 发生器。

    您目前正在研究的器件是调制器未集成到我们的器件之前的旧器件。  

    我相信 TAS3251将是最合适的、6位发言者需要3位。 TAS3251通过 I2C 进行控制、并通过 PPC3提供 GUI。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州