This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA604:反相电压跟随器问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072, LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902460/opa604-inverting-voltage-follower-problem

器件型号:OPA604
主题中讨论的其他器件:LM4562OPA2604TL072

大家好、我想问一些运算放大器在我的简单电压跟随器电路中不工作的问题。 我已经尝试过 tl072、opa2111kp、opa2604、lm4562和一些其他运算放大器。 只有 tl072和 opa2111kp 在我的电路中工作正常,其他的无法提供正确的输出,并且只有在我听到输出信号(即使拔下输入)时噪音很大。 我很确定运算放大器没有损坏、因为我已经尝试过10个以上的运算放大器、它们在具有3V/v 增益的同相放大器的耳机放大器电路中工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果您要讨论仿真、请参阅下图。  

    如果您是指您的音频设置,我建议您使用 DMM 或示波器检查输出,其中 Vout=-(R2/R1)*Vin。  请使用直流输入电压进行验证。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    首先、您的电路是反相配置(G=1)、而不是跟随器(G=+1)。

    您不会详细说明什么是"不起作用"、但我认为您的问题与在具有高源电阻(30k||70k)的反相配置中驱动运算放大器有关。  在下面的图1中、由于大输入电流流入1k 输入电阻 vs-a-vis 30k||70k 输入源电阻、输入信号不仅会衰减、而且会失真。  降低图2中的输入电阻器值会增加输入信号并减少失真、但它会对图3所示的输入信号进行缓冲以消除失真。 此外、使用低值电阻器(30ohm||70 ohm)端接输入信号可消除大部分失真-请参阅图4。

    但是、它需要将运算放大器置于同相配置中、通过驱动同相输入来消除1k 输入电阻器中的电流导致的失真-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    一些简短的问题:U2运算放大器是用于直接驱动耳机、还是 U2和耳机之间有其他放大器?

    此外、您在第一句中提到 U2配置为简单的电压跟随器。 这通常意味着同相增益为+1V/V、但在您的情况下、我认为您的设计意图是使增益为-1V/V、如您所示的原理图所示。 然后、在最后一行中、您提到了3V/V 的同相增益 请阐明您正在使用的配置。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说运算放大器“不工作”,就像输入信号没有连接一样, 输出噪声很大。 我将尝试您提到的方法、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不是在询问仿真、我已经完成了仿真、在仿真过程中没有问题、我提到的所有问题都是在实现过程中出现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、运算放大器不用于直接驱动耳机、它是具有音量控制功能的前置放大器、连接到具有3V/v 的耳机放大器来驱动耳机、这是我之前提到的同相放大器。 同相耳机放大器在使用我提到的运算放大器时没有任何问题。 但是、当我将这些运算放大器用于前置放大器电路时、只有 tl072和 opa2111kp 工作正常、其他运算放大器会使该电路完全无法使用。

    我已经用我提到的耳机放大器或独立的耳机放大器对电路进行了多次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我已经完成了测试、这些运算放大器存在问题、当输入未连接时、输出电压为0.2 ~ 0.5V (取决于哪个运算放大器)、但对于 tl072和 opa2111kp (我的电路工作正常)、当没有输入信号时、输出电压为0V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    这意味着输入未连接?  您无法浮动输入、或者您的输出最终可能会出现在电源轨之间的任何位置。 为了使电路正常工作、输入必须以系统接地为基准。 如果您有其他问题、请显示受测电路的实际原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、这意味着连接到 GND、实际原理图是我上传的图像。 我认为问题是直流失调电压太高、根据数据表、失调电压应在+1至5mV 范围内、但我的电路中的失调电压为0.2~0.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流偏移在生产中进行测试、因此除非该器件损坏(检查另一个单元)或发生振荡(使用示波器检查输出是否稳定)、否则必须处于最大限制范围内。

    如果器件未损坏或损坏、请确认所有电阻器的值。 此外、请确认您的实际电路是否如下面的图1或图2所示、Vin 处的测量电压是多少?