This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:关于左后接地短路诊断问题

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944567/tpa6404-q1-regarding-rear-left-short-to-ground-diagnostic-issue

器件型号:TPA6404-Q1

尊敬的团队:

我们使用的是 TPA6404 D 类音频放大器。 在循环诊断期间、我们将对左后扬声器(RL)执行接地短路(S2G)。 当我们从0x0C 寄存 器中读取数据时、我们遇到了与接地短路、电源短路和有时开路负载一起设置的情况。 我们的期望是只应设置接地短路位。

这个问题偶尔出现、但经常出现。 有时仅在接地短路和接地短路的第一个实例中会出现问题。

  1. record1.7z =>请参阅“DS4_QuickPrint7.png”

  2. record2.7z =>请参阅“DS4_QuickPrint7.png”

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    I2C 读取时序序列似乎不正确。 您未读取直流负载诊断结果的正确寄存器地址。

    有关读取序列、请参阅数据表上的第9.5.5节。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    问题:I2C 读取时序序列看起来不正确。 您没有读取直流负载诊断结果的正确寄存器地址?

     

    对该问题的答复:

    我们正在读取正确的直流诊断结果寄存器地址。 问题仅偶尔出现、我们得到正确的值。

     

    注:请参阅所有屏幕截图以了解完整的 i2c 数据

     

    我在下面的回复 record1.7z 和 record2.7z 文件中附加了完整的 I2C 屏幕截图、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../record2.7ze2e.ti.com/.../record1.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng、

    您是否意味着器件有时会同时报告 S2G/S2P/Open 负载、即同一通道?

    当报告不正确时、您是否可以向我们发送 OUTxP 和 OUTxN 的波形(测试通道的器件输出引脚)?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng、Sherry、

    我将结束本主题。 如果有更多问题、请回复此主题。

    迪伦