This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 SDOUT

Guru**** 2767435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902905/tas2563-tas2563-sdout

器件型号:TAS2563

大家好、

我的客户将使用 SDOUT 作为 AEC 参考。

需要为 SDOUT 输出设置什么寄存器?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    回波参考数据由寄存器0x0C 控制
    • 位6启用(逻辑高电平)或禁用(逻辑低电平)数据发送
    • 位5至位0选择用于发送数据的时隙

    插槽长度为8位、这意味着每个插槽有32个8位插槽、而不是8个32位插槽。

    确保在终端系统集成时选择音频输入和音频输出(这是默认选项)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器